This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:CC3351校准器手册更新问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1356158/bp-cc3351-cc3351-calibrator-manual-update-question

器件型号:BP-CC3351

尊敬的 TI 客户:

 我们现在使用的是 BP-CC3351和

CC33xx Linux 软件包 v1.0.0.2

我们尝试在发布时使用校准器来测试射频。

网站上的校准器手册是: CC33xx 生产线指南(修订版 A)

当我们尝试按照手册在5GHz CH36中测试射频时、我们将

校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 36 0 0

并得到响应输入/输出错误(-5)。

请参阅以下屏幕快照:

但是、如果我们在 WL18xx 校准器内发出旧的调优通道参数、如

校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 36 1 0

然后、我们可以设置成功、最后在 CH36中发射射频信号。

 我的问题来了、如果我们想要测试5GHz 的射频、CC33XX 支持哪些参数选项? 该手册何时将针对5GHz 进行更新?

下面是我们为 CH36所做测量设备中最终输出的屏幕快照。

此致、

/克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 tune_channel 命令的第二个参数中输入"1"意味着5GHz 频段运行。 在同一位置的"0"表示2.4GHz 频段。 因此、"calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 36 1 0"正常工作是有意义的。 我们目前正在更新文档、您可以在 CC33xx Linux SDK 文档中找到新指南。