This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在 EMI/EMC 处理室内断开 WiFi

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1356091/wl1837mod-the-wifi-get-disconnected-in-the-emi-emc-chamber

器件型号:WL1837MOD

我们观察到、在采用 RS (辐射敏感性)测试设置的 EMI/EMC 试验箱中、我们的 WiFi 断开连接、也是在不对器件施加任何 RS 噪声的情况下断开的。 当我们将功率放大器连接到 RS 天线时、它会断开连接。 如果我们将功率放大器移除到 RS 天线、Wifi 会恢复正常。 如果我们将产品放在处理室内、一切都正常。 您能帮助我们了解 EMI/EMC 室内 WiFi 断开的根本原因是什么吗?   

谢谢

西瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    对于 Wi-Fi 故障的确切时间、我需要进一步澄清。

    功率放大器连接到 RS 天线时、Wi-Fi 出现故障? 这是在测试室外启动信号发生器之前吗? 这意味着 Wi-Fi 甚至在您开始将噪声辐射到试验箱之前就会发生故障?  

    WL1837MOD 通过了 CE 认证、其中包括此测试、这些认证均在线提供。 我建议查看这些认证、以查看它们与您的认证相比采用了哪些设置。 似乎问题与您针对此测试的设置(功率放大器、信号发生器、天线等)有关、因为 WL1837mod 不在设置中、则工作。  

    WL18xxMOD 认证报告链接: https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION 

    我认为该文件中包含了与辐射易感性(也称为辐射抗扰度)相关的特定认证报告。  

    e2e.ti.com/.../EW741320_2D00_04_5F00_R01_5F00_EN301489_5F00_Texas_5F00_WL1835MODCOM8B.pdf

    此致、

    乔纳森