This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:TX 功率级别设置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1349696/cc3301-tx-power-level-setting

器件型号:CC3301

您好、 TI 团队、

我们是否可以使用当前的 SDK 为 CC3301设置 TX 功率级别? 我们如何实现它呢?

此致、

埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    可以使用 INI 文件定义 TX 的功率级别。 在 Simplelink 工具箱中、有一个叫做 ini composer 的工具、您可以在其中调整 ini 文件中的值、包括 TX 功率。

    请下载 SimpleLink 工具箱、在那里您可以找到 ini composer 工具上的相关文档(位于"docs"文件夹中)、其中包括参数列表。

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的信息。

    我们尝试了 INI Composer 工具、但它似乎无法正常工作、因为它始终卡在"加载"页面上。 我们使用了最新版本的 Wi-Fi 工具箱。

    附加的您可以看到页面的屏幕截图。 我们还尝试加载"cc33xx-conf.bin"文件、但该文件 会提示显示错误消息。

    此致、
    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    尝试关闭应用程序、方法是关闭打开的选项卡、使应用程序在后台运行(带有 TI 标识)。 然后再次尝试启动该应用程序。

    如果此问题仍然存在、请将工具箱的日志文件发送到此处。 这可以在工具箱目录的"logs"文件夹中找到。

    请告诉我。

    此致、

    乔纳森   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    请查看附加的日志文件。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../04162024163750_5F00_swt.log

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    我在研究这种情况。 当您在主菜单中选择 ini composer 时会发生这种情况? 您没有按任何其他按钮?

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    是的、在我选择 ini composer 后会发生这种情况。 我没有按下任何其他按钮。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    您在哪个操作系统上运行此命令? Windows、Ubuntu 或 Mac OS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我的操作系统是 Windows。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 操作系统使用哪种语言?

    英语、中文?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    是以中文编写的。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    我已经在内部询问过这个问题、我会给您回复。

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我与我们的工具团队研究了这一点、这似乎是一个已知的兼容性问题。 这一问题将在以后的 Toolbox 版本中解决。

    目前、您可以在不使用工具的情况下手动调整 ini 文件。  

    在主机平台上的 Linux 目录中、ini 文件位于/lib/firmware/ti-connectivity

    该文件名为 cc33xx-conf.  

    使用 ini composer 工具用户指南、您可以了解要更改哪个参数以调整 TX 功率。 用户指南位于 toolbox 目录的 docs 下。  

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您提供的信息。

     cc33xx-conf 是一个 bin 文件、无法确定如何使用 bin 文件更改参数。 您可以帮助进行仔细检查吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    很抱歉这里出了问题、我检查了一下、您可以使用 wlconf 工具编译一个编辑过的 ini 文件  

    您可以打开默认的 ini 文件、它位于工具箱目录 ini-composer 文件夹中。 您可以根据我在该线程的最后一条注释"ini-composer 工具用户指南"中分享的文档、编辑正确的参数。  

    那么您可以使用 wlconf 工具进行编译、请遵循此用户指南。https://www.ti.com/lit/an/swra489/swra489.pdf 

    此致、

    乔纳森