This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:TLS 扩展和属性

Guru**** 2588735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1354122/launchcc3220modasf-tls-extension-and-properties

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

我的模块充当 HTML 服务器、并使用自签名证书和相应的密钥。

为了检查连接的 TLS 输出、我使用了以下命令:

$ openssl s_client -connect 10.123.45.1:8443 -tls1_2 -tlsextdebug

CONNECTED(00000004)
Can't use SSL_get_servername
  ...

---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 1037 bytes and written 536 bytes
Verification error: unable to verify the first certificate
---
New, SSLv3, Cipher is AES256-SHA
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.2
    Cipher    : AES256-SHA

  ...

openssl 的输出显示没有如下 TLS 扩展名处于活动状态:

* TLS 服务器扩展"重新协商信息"
* TLS 服务器扩展"EC 点格式"
* TLS 服务器扩展"会话票证"
* TLS 服务器扩展"扩展主机密"

1. TI 文档包含有关如何限制使用的密码套件和使用的 TLS 版本的信息。
但是、我在哪里可以找到有关所使用的 TLS 扩展的信息?

2.是否可以启用 TLS 扩展,例如 TLS 服务器扩展"扩展主机密"?

3.不同版本的 NWP 固件文件/服务包中的 TLS 扩展是否有任何更改?

4.输出还表示不支持安全重新协商
这是否意味着支持不安全的重新协商?
当我使用 R in openssl 检查它时、CC3220模块会关闭连接。
因此、我假设不支持任何类型的 TLS 重新协商。
我对吗?


非常感谢、此致、
罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一支持的配置可在"netapp.h"中找到(对于 sl_NetAppSet):

        - For SL_NETAPP_HTTP_SERVER_ID
            - SL_NETAPP_HTTP_PRIMARY_PORT_NUMBER
            - SL_NETAPP_HTTP_AUTH_CHECK
            - SL_NETAPP_HTTP_AUTH_NAME
            - SL_NETAPP_HTTP_AUTH_PASSWORD
            - SL_NETAPP_HTTP_AUTH_REALM
            - SL_NETAPP_HTTP_ROM_PAGES_ACCESS
            - SL_NETAPP_HTTP_SECONDARY_PORT_NUMBER
            - SL_NETAPP_HTTP_SECONDARY_PORT_ENABLE
            - SL_NETAPP_HTTP_PRIMARY_PORT_SECURITY_MODE
            - SL_NETAPP_HTTP_PRIVATE_KEY_FILENAME
            - SL_NETAPP_HTTP_DEVICE_CERTIFICATE_FILENAME
            - SL_NETAPP_HTTP_CA_CERTIFICATE_FILE_NAME
            - SL_NETAPP_HTTP_TEMP_REGISTER_MDNS_SERVICE_NAME
            - SL_NETAPP_HTTP_TEMP_UNREGISTER_MDNS_SERVICE_NAME
            - SL_NETAPP_HTTP_TIMEOUT

    无法更新扩展。

    您始终可以使用 SDK 中的 HTTP 服务器(即在 sl_socket 上的主机上实现的服务器)、这可以提供更大的灵活性。

     也可以通过 sl_socket 实现其他 HTTP 服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    非常感谢您的回答。

    我还找到了 HTTP 配置设置。 其中的大部分是在连接建立后考虑的。

    我正在寻找的是 TLS 连接的属性、比如协商 TLS 版本使用、密码套件和位置

    大家还能回答其他问题吗? 我是基本网络协议的新手、必须对其进行评估。

    1. TI 文档包含有关如何限制使用的密码套件和使用的 TLS 版本的信息。
    但是、我在哪里可以找到有关所使用的 TLS 扩展的信息?
    默认情况下是否启用了任何 TLS 扩展?

    2.是否可以启用 TLS 扩展,例如 TLS 服务器扩展"扩展主机密"?

    无法更新扩展名。

    3.不同版本的 NWP 固件文件/服务包中的 TLS 扩展是否有任何更改?
    我找不到详细的 NWP 固件发布说明、也找不到有关可能更改的信息。

    4.如上所示的 openssl 输出还表示不支持安全重新协商
    这是否意味着支持不安全的重新协商?
    当我使用 R in openssl 检查它时、CC3220模块会关闭连接。
    因此、我假设不支持任何类型的 TLS 重新协商。
    我对吗?

    提前致以最良好的祝愿和非常感谢、
    罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些问题的答案都是、 NWP (ROM)固件中实现的内部 TLS (或 HTTPS)协议栈不支持这种通信。

    用户始终可以通过 SimpleLink TCP 套接字使用外部(即主机上) TLS 堆栈(例如 SDK7.10 提供了 一个 在 mbedTLS 之上工作的 MQTT 客户端示例以演示 TLS1.3的用法、因为 内部堆栈 最高支持 TLS1.2 )。