This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:无法使用 WPA3连接到 AP

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF, CC3235MODASF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1342591/cc3235modasf-cannot-connect-to-ap-using-wpa3

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF、CC3220SF、 SysConfig

我们使用 CC3235SF 的产品通过 WPA2连接到 AP、没有问题。 但是、当我们将 SlWlanSecParams_t.type 配置为 SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA3后、 无法连接到也配置为 WPA3的 AP。 Android 手机可以顺利连接到配置了 WPA3的 AP。 是否有任何其他配置需要不同于 WPA2才能 使用 WPA3进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在设备中拥有什么 ServicePack? 对 WPA3的支持已添加到 ServicePack 4.5.0.11的 CC3235中。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用带有 Service Pack 4.13.0.2的 SDK6.10、TIRTOS7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就可以使用 SDK 和 ServicePack。 对于 WPA3、无需设置 SL_WLAN_SEC_TYPE_WPA3以外的内容。

    我从未使用 CC3235测试过 WPA3 但是我已经验证、WPA3能够在 CC3220下正常工作。 我认为在 CC3220和 CC3235之间、WPA3不会有任何区别。 您能使用其他一些具备 WPA3的 AP 进行测试吗? 这可能是您的 Android 手机未显示的某个 AP 配置问题(例如、您的手机支持的 WiFi 标准可能比 CC3235更多)。

    您是否通过 WLAN 异步处理程序看到任何错误?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我只有一个 WPA3型 AP。 但我可以很快接触到其他人。
    我们有一个基于 CC32220的产品、我可以测试。 它还运行 SDK6.10 TIRTOS S7和 Service Pack 3.2.0.1。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用 SDK 6.10、TI-RTOS 6和 SP 3.22.0.1进行了测试。 在此设置下、CC3220SF 适用于 WPA3 (使用 Ubiquiti 的多个 AP 和 OpenWRT 的多个不同硬件进行了测试)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    我现已尝试了我们的 CC3220和 CC3235产品、使用了两种不同的 AP (NETGEAR XR1000和 ASUS XR11000Pro GT)、但我们的产品未使用 WPA3进行连接。 我们尚未在代码中实现 WLAN 异步处理程序。 我们也不使用自动配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道为什么 WPA3在本例中可以与 CC3220一同工作、但在本例中无法工作。 我假设您的 CC3220和 CC3235代码的基础相同。 需要隐藏一些问题。 我认为您应该检查处理程序 SimpleLinkWlanEventHandler 的返回值、以及事件 SL_WLAN_EVENT_CONNECT SL_WLAN_EVENT_DISCONNECT。 有趣的可能是带有原因代码(Data.Disconnect.ReasonCode)的事件 SL_WLAN_EVENT_DISCONNECT。

    也许捕获 NWP 日志(SWRU455第20章)和无线监听器的日志可以提供一些信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要监听器和 NWP 日志来更好地了解问题。

    我们不熟悉 WPA3问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WRT  NWP 日志(SWRU455第20章)是指使用引 脚62、我们使用的是 CC3235MODASF、它只有54个引脚? 我们正在使用 XDS110Debug Probe、是否有办法使 NWP 日志在此环境中工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SWRU455描述了 CC3235 QFN 封装的引脚。 CC3235MODASF 中包含 CC3235 QFN。 在CC3235MOD 的数据表中、您可以找到第7.2.1章、其中介绍了 MOD 引脚如何映射到内部 QFN 引脚。

    例如、MOD 的引脚52 = QFN 的引脚62 (引脚名称 GPIO7)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在努力获取您需要的信息。 为 NWP 输出建立正确连接需要一些时间。 另外、我们在尝试找到 WiFi 监听器来解决此问题时也会遇到问题。 一旦有了这些数据、我们就会立即向您提供这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    请等待 TI 回答。 因为我没有用于分析 NWP 日志的工具。 只是要确定。 您使用 CC3220连接到 WPA3网络的尝试失败。 对吧?

    您似乎因为某种原因删除了上一篇有关 NWP 日志的帖子。 只需忽略我的这条评论。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../teraterm_5F00_NWP_5F00_WPA3.log

    一月、

    这是使用 WPA3和基于 CC3220MODASF 的产品进行连接失败的 NWP 捕获日志文件。  

    我们仍然找到了提供 WiFi 监听器捕获的解决方案。 有什么建议吗?

    另外、是否有任何方法可以使用 CC3220SF-LanuchXL 或 CC3235SF-LanuchXDEV 套件来验证 WPA3的运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    通过理论方法、这可以由 CC3220/CC3235在收发器模式下进行捕获。 但我不知道如何实际实现这一点。

    捕获 WiFi 数据包的常见方法是使用 Wireshark 和兼容 WiFi 卡或软件狗。 我个人使用的目的旧 WiFi 路由器与修改版本的 OpenWRT。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NWP 日志出现问题。

    我可以看到一些数据、但文件太短、并且不包含相关的连接信息。

    您是否可以尝试捕获另一个文件(确保文件大小超过10KB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2110.teraterm_5F00_NWP_5F00_WPA3.log

    一月、

    我再次尝试上传。 该文件是 32,768字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仍然是32KB、无效。  

    您是否配置了多路复用器? 出现了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    是的,在 SPI_INIT()调用之后,按照( SWRU455第20章)的"捕获 NWP 日志"部分,我们的代码中添加了以下内容 。 TeraTerm 用于记录输出、也按照本节的说明进行了记录。

     //将多路复用器引脚62连接到模式1,以输出 NWP 日志
    MAP_PinTypeUART (PIN_62、PIN_MODE_1);

    在尝试连接到 WPA3配置的 AP 之后从加电到捕获的日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    我想唯一的解释就是引脚62 (引脚的名称是 GPIO7)稍后会在代码中重新配置为其他选项。 也许您应该检查 SysConfig 设置。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您能否告诉我们您建议结合 Wireshark 配置使用的具体硬件?  非常适合 Windows 11。

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    抱歉、我没有在支持显示器模式的 Windows 11中测试任何合适的 WiFi 适配器。 据我所知、这个主题在 Windows 中有问题。 这里能够使用 Npcap 测试适配器、但我个人没有进行过测试。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用可与 Wireshark (在 Windows 上)配合使用的 WLAN Pi + Comfast 适配器。