This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:无法更新日期和时间

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1353319/cc3135mod-unable-to-update-date-and-time

器件型号:CC3135MOD

我正在将 ti cc3135mod 用作 wifi 模块。

我使用以下代码来更新时间和日期:
_i16状态;
SlDateTime_t DateTime={0};
DateTime.tm_Day =(_u32) 23;/*月中某天(DD 格式)范围1-31 */
DateTime.tm_mon =(_u32) 4;/*月(mm 格式),范围为1-12 */
DateTime.tm_year =(_u32) 2024;/*年份(YYYY 格式)*/
DateTime.TM_Hour =(_u32) 17;/*小时数在0-23 */
DateTime.tm_min =(_u32) 55;/*分钟,范围为0-59 */
DateTime.tm_sec =(_u32) 22;/*秒,范围为0-59 */
Status = sl_DeviceSet (SL_DEVICE_General、SL_DEVICE_GENERAL_DATE_TIME、sizeof (SlDateTime_t)、(_u8*)(&DateTime));

但日期和时间未更新。

但如果使用此 URL 更新同样的 postman  /api/1/wlan/en_ap_scan/set_time 和数据  _SL_P_S。 J= 2024,04,23,17,55,22  日期和时间被更新。
有什么我漏掉的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种方法都应该起作用。 您是否检查返回 代码(来自  sl_DeviceSet)?

    我们 在 SDK 示例中使用 sl_DeviceSet、因此它需要正常工作。

    您是否正在使用此最新的服务包? (不熟悉 与此相关的特定问题、但 只是为了确保)。

    你可以尝试捕获 NWP 日志(见 https://www.ti.com/lit/pdf/swru455中的第20章)-如果参数有任何问题、它可能会出现在日志中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sl_DeviceSet 返回0。

    是的、我正在使用最新的服务包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该可以正常工作。  

    您能否提供 NWP 日志?