This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:DTIM 10的功耗。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1349399/cc3220sf-power-consumptoin-of-dtim-10

器件型号:CC3220SF

您好!

我的客户询问 DTIM 10的功耗。(我可以在数据表中看到 DTIM 1结果)

您能分享 DTIM 10的结果吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会对其进行研究、但这可能是 我们可以在 DTIM 上提供的唯一功耗数据。

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我可以给爱知留言吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我可以给爱知留言吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有 DTIM10的功耗、这可能是因为 DTIM1应该已经消耗了最多的功率。

    尽管您可以针对具体应用测量功耗。  电源管理应用报告 https://www.ti.com/lit/swra502为不同情况下的功耗提供了一个很好的指导。  本指南比数据表更详细、涵盖了说明典型应用和预期功耗的不同测试用例。

    Br、

    J·M·托雷斯