This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:什么是服务包文件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1354647/cc3235sf-what-is-service-pack-file

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我正在  为我的项目使用 CC3235SF 微控制器。 我有一个问题。 什么是服务包文件以及它的用途是什么。 为什么需要使用它?

该 CC3235SF 微控制器中包含两个内核:应用控制器+ WiFi 控制器。 那么、当我们使用它所在的 uniflash 工具刷写此服务包文件时-在应用控制器中还是在 WiFi 控制器中?

我想知道,我的知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ServicePack 是 WiFi 协处理器(称为 NWP)固件的补丁。 NWP 在掩膜 ROM 中包含固件、ServicePack 可帮助修复该固件中的错误。 Uniflash 将 ServicePack 上传到 SPI 闪存。 CC3235在启动期间、将此服务包加载到 NWP RAM 并修补自有固件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D

    感谢您提供以上信息。

    还有一个问题-固件更新如何在 SPI 闪存和片上闪存的内存级工作? 固件更新过程中文件下载位置和文件保留位置、以及控制器复制当前映像的位置和时间? 如果在固件更新之间断电、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ServicePack 存储在 SPI 闪存中。 ServicePack 修补是在 NWP RAM 内部完成的、因此在断电时不会出现问题。

    如果需要更新 ServicePack、固件和其他文件、可以使用 OTA 代码。 该 OTA 代码利用了 SPI 闪存文件系统的失效防护功能。 将为每个文件分配双倍空间。 一个用于活动副本、另一个用于写入。 更多详细信息、请参阅本文档、其中介绍了 OTA 的工作原理。

    1月