This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:启用项目中的 XDC 工具

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1354074/cc3220sf-enabling-xdc-tools-in-project

器件型号:CC3220SF

尊敬的社区:

我想在运行时分析堆内存、因为我的固件中遇到堆溢出错误、我想知道是哪个任务导致了这种情况。

我相信通过启用 XDC 工具、我可以在 ROV 中启用堆跟踪、然后可以通过每个任务查看运行时堆。 我曾尝试创建.*cfg 文件来启用 XDC 工具,但没有看到通常由 CCS 生成的弹出窗口(当它看到*。cfg 文件时)。

请提供有关如何在项目中启用 XDC 工具的信息。  

我正在使用 CCS 版本: 版本:11.2.0.00007  

如果还有其他有效的跟踪堆的方法、请提供有关堆的信息。

此致、

斯瓦普尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在项目中使用的是什么 RTOS?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki:

    我将 TI-RTOS 与基于 CC3220SF 开箱即用演示的定制应用程序一起使用。 我知道对于 TI_RTOS7、可以使用.syscfg 而不是.cfg 进行处理。

    我阅读这篇文章 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/tirtos/bios7_migration.html

    在我的当前项目中、我也看到.syscfg 文件、但它是自动生成的文件、在配置器中、无法选择堆跟踪。  

    因此、为了启用堆跟踪、我将尝试与.cfg 文件一起使用 XDC 工具。

    请告诉我、是否有更好的选项来跟踪每个任务中使用的堆。

    谢谢。此致、

    斯瓦普尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki:

    正在更新当前状态。

    我发现、我应该编辑 链接的 RTOS 工程中存在的.cfg 文件、以在 ROV 中启用堆跟踪。

    我这么做了、现在我可以在 ROV 中看到堆跟踪窗口、但并不存在关于每个任务堆数据的信息。 列表为空。

    这个堆跟踪还没有完全启用、还是我在这里遗漏了一些内容?

    谢谢。此致、

    斯瓦普尼尔