This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301蓝牙是否符合 EN 300 328下的 HFSS 发送器的要求?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1353543/cc3301-does-the-cc3301-bluetooth-qualify-as-hfss-transmitter-under-en-300-328

器件型号:CC3301

CC3301 (CC33x1)蓝牙2.4GHz 发送器是否符合 EN 300 328 EU RED 标准下的 HFSS?

它是否符合自适应跳频器件的要求?  是自适应 HFSS 还是自适应非 HFSS?

这些资格是否适用于 Wi-Fi 发送器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kris、

    对于 BLE、如果 Tx 功率大于10dBm、则应为自适应非 HFSS。  

    对于 WIFI、它将是 LBT (基于负载)自适应(不能切换到非自适应模式)。