This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:TX 功率设置和 FCC 认证

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1353527/cc3235modas-tx-power-settings-and-fcc-certification

器件型号:CC3235MODAS

我们是否允许更改此模块中的任何默认 TX 功率、或者这样做是否需要新的 FCC 认证?

在 Image Creator 中、有0到18dBm 范围内的额外退避[dB]设置。 我不确定此额外退避[dB]是衰减值还是以 dBm 为单位的实际射频功率。 换而言之、18dBm 设置是否对应于最小或最大 TX 功率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     可以更改此模块中的默认 TX 功率以降低功率、因此 0至18dB 范围内的设置是射频 TX 功率的衰减。

    Br、

    杰西卡