This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235SF

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235MODSF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1338845/cc3235sf-cc3235sf

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235MODSF

您好、团队成员:

我们使用的是 TI 的 CC3235SF12RGKR。

因为我们曾多次尝试将代码刷入其中。 但我们无法闪存。

出现了这样的错误。 您能不能对此提供支持吗?

提前感谢。

此致、

M·韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    您的设备未使用 Uniflash 通过 UART 进行通信。 产生这种故障的原因可能有很多。

    • 您是否使用自己的硬件? 那么、如果您的硬件可以正常工作吗? 您的硬件设计是否接受了 TI 的审查?
    • 如何完成 UART 连接? 如何控制 RST 引脚? 您的 SOP 模式是什么?
    • 您使用多少层电路板?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

     

    是的、此设计由 TI 审查、它是2层 PCB。

    这里我们使用的是这种启动模式(UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ)

    我们使用该开关来控制复位引脚。

    在 UART 连接中、我们使用引脚55、57上拉至3.3V 电源。

    我在此附上了 SOP 和 UART 配置供您参考。

     

    此致、

    韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    由于 PCB 布局错误、您的硬件可能无法正常工作。 CC3235 QFN 芯片不符合2层 PCB 设计的要求。 根据我的经验、几乎无法为具有两层的 CC32xx 设计电路板。 两层 PCB 可与 CC32xxMOD 器件(CC3235MODSF)配合使用。

    问题与直流/直流返回路径有关。 当 DC-DC 正常工作时、引脚 VDD_DIGx 和 VDD_ANAx 上的电压应为(引脚48 ~1.8V、引脚9 ~1.2V)。 更多详细信息、请参阅布局指南第4.2章

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您说过的、我们检查了特定点的电压。 我们在第48个引脚得到1.8V 的电压、在第9个引脚得到1.2V 的电压。

    尽管我们无法刷写代码。 在这里、我附上了使用 JTAG 进行刷写时得到的错误图像。

    此致、

    韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    由于 CCS 无法与您的器件通信、因此预计会出现此错误。 这不会推动我们前进。

    有了 VDD_DIGx 和 VDD_ANAx、这是个很好的消息。 但很难说问题可能与两层板有关、还是其他一些硬件故障(XTAL 问题、UART 问题、内部直流/直流问题、复位问题、组装问题、 等等) 如果我猜到的话、我会将问题归咎于两层板。 过去、我记得只有一个 e2e 贡献者能够在两层上运行 CC32xx QFN。 其他(可能超过20个)无法执行此任务。 我不知道你是否有这样的运气。

    • 主电源轨在通电期间的功耗如何? 无线电校准期间、启动时是否发现高峰值电流?
    • 您在启动期间是否看到 sFlash 的 SOP2引脚和 SPI 引脚有任何活动?
    • 主 XTAL 是否在工作?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    好的、用您的话说、我们知道问题在于2层 PCB。

    抱歉、我们已将整个设计文件发送给 TI 进行验证。 即使在当时、他们也没有建议我们使用4层进行设计。

    以下是观察结果、

    • 在上电期间、流耗为30mA 至100mA。  
    • SOP2处的活动意味着在我们的设计中它被下拉至接地。
    • 晶体也在工作。

    此致、

    韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    我无法100%确认您的问题与两层电路板有关。 但很可能。

    我想您曾要求 TI 审查您的原理图、但未要求采用完整的 PCB 布局。 CC3x35布局指南规定应使用四层。

    • 静态功耗用处不大。 请提供启动后动态功耗图表(如swra594a.pdf 的第2.4章所示)。
    • 否。 我所说的活动是指 SOP2引脚上的 C3235启动后的时间行为。 启动后、应该会在 SOP2线上看到"扫描"脉冲。
    • 如果主40MHz XTAL 正常工作、这可能是内部直流/直流转换器正常工作的好信号。 您是如何检查 XTAL 是否在工作的? 请确保您的测量不会影响 XTAL (例如示波器与 XTAL 的直接导电连接)。
    • 您是否看到 sFlash 在 SPI 线路上有活动? 这可以通过逻辑分析仪或多通道示波器进行检查。

    如果你将看到 sFlash 在 SPI 线路上有活动、这意味着这个问题可能是别的问题(UART 有问题、例如交换的 RX、TX 线路;SOP 模式下 RX 线路上缺少上拉电阻 UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ;SOP 线路有问题、等等)。 您可以尝试使用 SOP 模式1-0-0 (2-1-0)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们将执行您建议的测试用例。

    如果在执行所有测试后仍无法正常工作、我们将进行4层设计。

    为此、您可以建议确切的盲孔和埋孔直径/规格和布线宽度以匹配天线的50欧姆阻抗吗?

    此致、

    M·韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    有关天线路径的一些建议、您可以找到布局指南。 但您仍应使用软件(如 Satrun PCB)计算天线路径、并使用 VNA 在实际 PCB 处验证天线路径。 请注意、即使是塑料器件外壳也可能会影响天线性能。 这是一个很好的视频、演示了在实际硬件中进行优化的重要性。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的宝贵建议以及到目前为止所提供的支持。 但遗憾的是、我们的电路板未按预期工作。 所以我们决定使用4层 PCB、并将发送给 TI 进行验证。  

    当我们通过 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com 邮件发送时、请求您的支持来验证设计文件。

    此致、

    Venu Madhavi. M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    是的、我明白了。 也许可以有种方法在两层板上使用 CC3235、但最好将板重新设计为四层。

    BTW ...您想在 CC3235使用 EAP (WWPA2-Enterprise) WiFi 安全性吗?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    是的、我们还需要 在 CC3235SF 中使用 EAP (WPA3-Enterprise) WiFi 安全性。

    Venu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    在这种情况下、您应该考虑选择其他器件。 CC3235仅支持 EAP 安全 TLS 1.0。 TI 没有计划解决此问题。 目前几乎所有 EAP 网络都需要 TLS 1.2。 因此、在大多数 EAP 网络中不可能使用 CC3235。 我想提醒您一点、这种限制。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    没关系。 没问题。 到目前为止 、WPA2企业对我们来说就足够了。 还有一点、我们  于4/4/24将4层设计文件发送到 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com。 但我们没有得到它们的响应。 您能对此提供帮助吗?  

    此致、

    韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    很抱歉、我不是 TI 员工、所以无法帮助您解决这个问题。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    好的。

    如果您验证我们的设计文件、它将对我们更有帮助。  如果能够验证、您可以回复 madhavi.m@altiux.com 吗?

    提前感谢。

    此致、

    韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    很抱歉、我无法审核您的设计。 请等待 TI 回答。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jan、非常感谢您目前的支持。

    韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需注意一点、您希望获取4层设计的原理图/布局审核。

    将重新分配给1名硬件专家以进一步提供支持。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu:

    我看到了您发送至 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com 的硬件审查请求对延迟深表歉意、我们将在未来几天了解您的设计。

    在这篇文章的最后、我将继续讨论您的设计、并通过设计审查电子邮件链进行讨论。

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shlomi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    在 CC3235SF 中、第48个引脚说明为:

    但根据参考原理图、连接是在外部建立的、如图所示。

    您能否确认它是已在内部连接、还是我们必须在外部连接。

    此致、

    韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 发布的问题 e2e.ti.com/.../cc3235sf-cc3235sf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    哪种 PCB 材料在使用 CC3235SF12RGKR 进行设计时更可取?

    此致、

    韦努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    我认为 FR4等标准材料应该没问题。 但射频输出路径需要具有阻抗匹配(在实际 PCB 上计算并验证阻抗)。 更多详细信息、请参阅swru536第2章

    1月