This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD:相同的 BLE 范围、不同的天线增益

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1347966/wl1837mod-wl1837mod-same-ble-range-with-different-antenna-gain

器件型号:WL1837MOD

您好!

感谢您的一贯支持。

我们已验证 RSSI 强度水平(dBm) 有上述建议、但我们收到来自 TI 的一些异常行为、 A8至 A6功率级别 变化。 您可以在下表中找到详细信息。  

您能告诉我为什么我们在 RSSI 强度上有很大的差异,即使我们只是在像 A8到 A6这样的功率水平上有很小的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ronak、

    您是否有任何可以分享的频谱分析仪捕获结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已通过 NRF 连接应用验证了不同功率等级下的 RSSI 强度。

    您可以找到下面 以黄色阴影突出显示的供您参考的捕获。

    我们将功率电平从 A8更改为 A6、蓝牙范围的功率电平几乎达到20至22dB。

    您能否提供一些建议,以便我们解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ronak、

    让我采购一个 EVM、并在实验室中运行一些测试来进行仔细检查。 与此同时、您能确认该工具的接收器灵敏度等级吗-右侧的图在我看来似乎是误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否 在 EVK 板中进行了相同的验证?

    是的、您是对的。 在右侧、我们已经测量了 A6电源的 RSSI 强度、在 A6电源时、我们没有得到多个样本、您可以在左侧的 A8电源捕获(1146个样本)上看到的多个样本。

    这就是我们面临的实际问题、即在 A6电源下、样本数量太低。

    您能否分享您的观点以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ronak、

    是的、我在获取 EVM 样片后正在准备测试脚本、发现我链接了错误的意外指南。 查看本指南(第4.1.3.2节)- https://www.ti.com/lit/ug/swru442b/swru442b.pdf。您会看到 VS 命令结构相似、但参数解释不同。 如果这会清除问题、请告诉我。