This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:SPI 闪存

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1352277/cc3235modas-spi-flash

器件型号:CC3235MODAS
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在尝试使用外部 SPI 编程器(Cheetah SPI)、通过引脚13/14/15/17直接对闪存进行编程。   

1.模块内的实际闪存器件型号是什么?  是 Macronix MX25R3235F 吗?  编程软件中未列出此器件、因此我挑选了一个类似的器件(MX25L3235F)、它未检测到闪存。

2.在 SPI 编程期间如何设置 SOP 引脚是否重要?

3. SPI 编程期间是否需要将 nRESET 保持为低电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在模块内部使用 MX25R3235F。 编程期间的 SOP 模式不重要、但您需要保持 nReset。

    编程到 SPI 闪存的映像可使用映像创建器(Uniflash 软件)准备。 在生产模式下应通过编程镜像进行编程(这意味着使用适当的证书链进行代码签名)。 在使用 SPI 闪存编程器进行映像编程后、会提取映像并创建文件系统。 这可能需要一段时间。 图像解压可能会受到 SOP 模式的影响。

    1月