This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如何设置最大 STA 连接数

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1351872/cc3235sf-how-do-i-set-the-maximum-number-of-sta-connections

器件型号:CC3235SF

根据手册、CC3235SF 作为主机、可连接多达4个 STA、是否可以更改为3个 STA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 CC3235处于 AP 模式时、最多可连接四个客户端。 如果希望限制该数字、可以将 API sl_WlanSet ()与 SL_WLAN_CFG_AP_ID 选项搭配使用  SL_WLAN_AP_OPT_MAX_STATIONS 如下所示:

    _u8 max_ap_stations
    _u16 len = 1;
    _u16  config_opt = SL_WLAN_AP_OPT_MAX_STATIONS;
    sl_WlanGet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, &config_opt, &len, (_u8 *)&max_ap_stations);

    1月