This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1351698/cc3135mod-cc3135mod

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135CC31XXEMUBOOST

大家好、我希望你们做得好。

您能就此主题帮助我吗?

用于验证仪器所需模块的实验需要一些信息、例如:

应该选择哪个器件?  

只有3个选项:他们在设置中找不到 CC3135。

用于连接化的引脚排列是什么?

您能确认 VCC 吗?

非常感谢您的帮助。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您的无线电工具不正确。 需要使用 CC3XXXRADIOTEST、而不是 CC3100-CC3200-RADIO-TEST。

    通常用于连接的是 CC31XXEMUBOOST。 有关更多详细信息、请参阅此处

    1月