This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:与 BL6450在软件级别的差异

Guru**** 2481785 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1348673/cc2564c-differences-with-bl6450-at-software-level

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: BL6450

您好!

自上周以来、我们一直在测试我们与 CC2564C 控制器的产品(基于 Jacinto 且运行 Android 8.0的定制电路板)的集成情况。

虽然我们实现了与 CC2564C 的集成、但我们还是打算使用 BL6450进行生产、因为我们的产品将用于汽车市场。

通过阅读芯片的数据表、我们发现它支持 BT 4.1、但不支持5.x。 出现的问题是、无论我们是否没有专门使用规范版本5中的任何功能、 由于芯片的 BT 支持不同、更换芯片时可能会出现问题(或行为不同)。

此外、是否有适用于 BL6450的特定服务包?

关主题:我不知道为什么输入 CC2564C 器件型号、此主题被迫进入 Wi-Fi 论坛。

提前感谢。

马里亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mariano:

    具体取决于您使用的是 BL6450还是 BL6450C 如果您使用的是 C、则相同的 BTS 文件将同时用于汽车版和工业版芯片。 但是、如果使用 BL6450、它将具有不同的服务包、正如您提到的、它支持不同的 BT 支持。 除非您尝试在 BL6450中使用5.1功能,否则在设备之间切换时不应有不同的行为。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Rogelio、非常感谢您的澄清。

    Br

    马里亚诺