请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3135 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
在 CC3135作为 STA 的测试期间、我们发现 CC3135无法扫描或连接某些 AP (强调、并非所有 AP 都无法连接、可以扫描并连接我的手机生成的热点 CC3135)。
我捕获了无线数据包、并扫描了 AP 列表以了解可以在压缩数据包中找到的信息。
以下是我汇编的信息:
1. CC3135使用 ServicePack 版本:SP_4.7.0.3_3.1.0.5_3.1.0.26 Uniflash 的默认固件。
2.通道掩码为1fff,信号强度滤波器值为-95。 国家/地区代码为 CN。

3.无法连接的 AP 由 Android PDA 生成。 我将使用扫描工具获取的 AP 详细信息保存为 issue_ap_info.text。 AP 的 SSID 为"xixi"。

4."西溪"信号良好、同时在屏蔽室中进行了测试。 但没有改善。 它与信号质量无关、因为
5.使用手机或计算机可以正常搜索和连接"xixi"、但 CC3135扫描和连接不成功
6.使用手机生成热点,SSID 为"XRH"。 CC3135可以正常地搜索和连接。
7.normal.pcap 为 CC3135所连接的手机生成无线数据包文件
CC3135的 Mac 为68:E7:4A:F6:1D:70、"XRH"的 Mac 为52:38:74:D4:88:49
8.issue.pcap 表示 CC3135无法正确连接到"xixi"、但计算机可以正确连接到"xixi"的无线数据包文件
CC3135的 Mac 为68:E7:4A:F6:1D:70 计算机的 Mac 为94:E6:F7:40:EF:16 "西溪"的 Mac 是1a:19:22:79:f1:6a
根据 issue.pcap 的内容、xixi 回应了 CC3135的请求、但 CC3135没有做出任何进一步的回复

您能为下一步的分析提供一些建议吗?