This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:睡眠模式电流消耗

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1350745/cc3301-sleep-mode-current-consumption

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

您好、 TI 团队、

我们如何让 CC3301进入睡眠模式? 我们需要测量电流消耗、因此最好可以通过无线电工具启用、而无需运行操作系统。

此致、

埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可通过 CLI 模式实现。

    您可以打开运行 CLI .\simplelink-wifi-toolbox.exe radio-tool 并键入-h 以获得帮助。

    我建议等待工具箱的下一个版本(本周 e/o)、因为它在 CLI 上具有所有必需的文档。

    您应该会在 WLAN 下看到该命令、该命令为:

    .\simplelink-wifi-toolbox.exe radio-tool wlan change_phy_mode lpd

    此致、

    什洛米