This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:芯片应用问题

Guru**** 2481785 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1350425/cc3135-application-issues-of-chips

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

1.上次出现 CC3135无法连接到 AP 的问题。 在 E2E 论坛上、建议我们切换到 SDK。 当地的 TI FAE 建议、我使用 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 作为开发的基础、哪款 SDK 更合适。
2.驱动程序开发完成后,测试显示有一些接入点无法连接,以及其他问题。 如何解决它。 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 已长时间停止更新(我检查过、上次更新于2019年1月31日)。 是否使用 SimpleLink CC32xx SDK 是最佳选择
3.我下载了 SimpleLink CC32xx SDK、但在翻转发行说明时、我在"支持的组件"部分中没有看到 CC3135。
 
我想再次确认、CC3135的后续开发是否应转向 SimpleLink CC32xx SDK? 令我担忧的是,官方 RN 没有提到对 CC3135的支持。 如果将来在使用 SimpleLink CC32xx SDK 的 CC3135中发现任何错误、TI 能否提供基于 SimpleLink CC32xx SDK 的补丁和支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 确实是开发的基础、但几年前发布更新的节奏已经停止。

    由于 NWP 相同、主机驱动程序也相同。 因此、您可以直接使用 CC32xx SDK 中的服务包和主机驱动程序。

    因此、在 NWP/PHY 或主机驱动程序中发现的错误会在 CC32xx SDK 上自动修复和更新、从而提高安全性。

    至于 Wi-Fi 连接问题、我建议您打开一个主题进行讨论(除非您已经打开了)。

    此致、

    什洛米