This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:CC3135无法连接 Uniflash

Guru**** 2481975 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, BOOSTXL-CC3135, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1348429/boostxl-cc3135-cc3135-can-not-connect-uniflash

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC31XXEMUBOOST、CC3135

我有一个 BOOSTXL-CC3135、尝试将其与 uniflash 连接 、我没有 CC31XXEMUBOOST、但我有通用 FTDI 板、根据 CC31XXEMUBOOST 的原理图 和 https://www.ti.com/lit/an/swra647a/swra647a.pdf?上的信息、Uniflash 可以检测 到 XDS100 v2、ts = 1712827053607、我通过 TX-TX 将 FTDI 板连接到 CC3135、TX- RX、TDI、HiB、TCK、nReset)、但 uniflash 无法检测到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以手动选择电路板并启动图像创建器、如图像所示。 弹出的任何错误是否会这样做?  

    是否还在  FTDI 板和 CC3135之间连接了 GND 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定、但我认为您的 FT2232需要通过 FT-PROG 进行编程、才能与 Uniflash 正常配合使用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我买了一个 CC31xxEMUBOOST 来救自己的麻烦、但这甚至无法被 uniflash 识别、您知道哪里错了吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 已连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 XDS110来连接它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、 请告诉我们结果是怎样的。

    我还建议您验证是否为您的计算机安装了必要的驱动程序。  

    如有需要、您可以在此处查看如何安装 XDS 驱动程序- https://software- dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    您还可以安装 CCS (www.ti.com/.../CCSTUDIO) 、驱动程序应该被自动安装。

    另一个注意事项是,我建议您也参考《CC3135 SimpleLink Wi-FiRegisteredBoosterPack 插件模块硬件用户指南》的第3部分(https://www.ti.com/lit/swau106)

    Br、

    杰西卡