This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:有关 WPA2企业安全连接期间支持的 TLS 版本的澄清

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1346940/cc3220moda-clarification-on-tls-versions-supported-during-wpa2-enterprise-secured-connections

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3235SF

我们在设计中使用 CC3220模块、并且可以使用 Radius 测试服务器环境成功建立 WAP2-Enterprise 加密连接。  我们有一位客户报告了问题、他们认为这是因为该模块仅支持 TLS v1.0、而不是更高版本。  我不确定这是个问题、但我想首先确认 CC3220在会话创建过程中将介绍哪些版本。  不清楚是否阅读了文档、我想它可能与我们正在使用的代码库相关。  如有必要、我可以继续讨论。

您能否指出我们会在哪里找到这些信息、或者如果响应简单、您能否提供这些信息?   

谢谢 Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    对于 EAP 连接、仅支持 TLS 1.0。 无法从您身边改变这一点。 TI 已决定他们不会在 CC32xx 和 CC31xx 器件(包括最新的 CC3235代)中增加对 EAP 的 TLS 1.2的支持。 这是可悲的,但你不能对此做任何事情。 这是他们的决定。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC32xx 用于补丁的存储器有限、不足以支持对 TLS1.2支持所需的更改。

    这是一种限制, 而不是一种决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很不幸、因为这意味着随着对 TLS1.0的支持消失、未来可能会出现问题。  感谢您的回答。  如果我了解有关具体问题的更多信息、我将分享详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对 TLS 1.0的支持已经过时、Microsoft、Google 和其他大型科技公司已弃用 TLS 1.0 (2021年3月、RFC 8996中正式弃用)。 许多其他公司都有"没有 TLS 1.0"策略。 目前很难找到在 RADIUS 服务器上启用 TLS 1.0的公司。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我咨询过我们的 Radius 服务器提供商、截至2021年12月、他们只支持 TLS 1.2、而且我们没有任何 WPA-企业连接问题。  我相信我们使用的是 PEAP-MSCHAPv2、但我能不能对 CC3220如何支持此连接做出一些说明?  出现问题时很难进行分析。  我试图更好地理解关于支持仅限于 TLS 1.0的答案、以及为什么这不会影响我们的连接。  

    我们的 Radius 服务器主机支持以下密码:   

    • TLS_ECDHE_RSA_带_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_ECDHE_RSA_带_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_RSA_其中_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
    • TLS_ECDHE_RSA_使用_AES_128_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_RSA_使用_AES_256_CBC_SHA
    • TLS_RSA_其中_AES_128_CBC_SHA256
    • TLS_RSA_其中_AES_128_CBC_SHA
    • TLS_RSA_其中_AES_256_CBC_SHA

    我们如何查看 CC3220支持哪些功能、并根据客户的 Radius 服务器要求进行反弹?

    是否存在可能暴露 CC3220的这一特定限制的 WPA-Enterprise 身份验证过程元素或版本?  很多此过程都是低级的、对我们来说是不可见的、因此调试更困难。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    唯一的解释是您的 RADIUS 服务器提供商没有正确地禁用 TLS 1.0支持。 PEAP-MSCHAPv2对 TLS 1.0仍有限制。 我很确定,因为我已经通过 FreeRADIUS 服务器和许多其他最终用户服务器验证了它。

    使用 WPA2-EAP 诊断问题的最佳方法是检查 RADIUS 服务器上的日志。 其他方法可能会嗅探 CC3220和 RADIUS 服务器之间的网络。 如果要确保您的 CC3220将与您客户网络中的 EAP 配合使用、您应请求 TLS 1.0以保证 EAP 安全。

    在使用 EAP 安全时、从 CC3220诊断并不是太有用。 您可以检查断开原因代码。 根据我的经验,主要是:

    • 208 -用户名或密码错误,无法验证 RADIUS 服务器的 CA 文件,缺少 TLS EAP 的私钥, RADIUS 服务器不支持 TLS 1.0 ,其他错误( RADIUS 服务器未运行或配置错误)。
    • 209 -文件系统中缺少 CA 文件,文件系统中缺少证书
    • 210 - CA 文件已过期或未设置时间

    最后一种诊断方法是捕获 NWP 日志。 但是、这种方式在您与客户交互时并没有太大的灵活性、因为您需要请求 TI 来解码 NWP 日志。

    根据我的经验、当启用 TLS 1.0时、CC3220 EAP 安全性效果很好。 如果 EAP 安全性不起作用,您可以确定99%的问题是 TLS 1.2。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只会影响 WPA-企业安全连接还是 WPA2安全连接?  似乎 CC3220被记录为支持企业版、但任何人都不可能知道它真的不起作用、直到他们遇到这个问题。 在部件被引入时、它可能已经成为一项功能、但实际上它已经过时了。  这对我们来说将是一个巨大的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    的套接字连接使用 NWP 支持的 TLS 1.2。 TLS 1.0的限制仅适用于 WPA-EAP 安全性。 TLS 版本问题与 WPA2、WPA3个人版无关。 最新的 SDK (7.10)甚至为 SF (CC3220SF、CC3235SF)器件引入了 TLS 1.3。 最新的 SDK 中展示了如何在应用处理器上运行外部 TLS 堆栈(mbed TLS)。

    我完全理解你的沮丧。 由于 CC3220SF 缺少用于 EAP 安全的 TLS 1.2、我们还失去了一些有趣且利润丰厚的项目。 我已经和 TI 讨论过很多次这个问题。 他们从未能说服我,理由只是技术上的。 因为我曾使用 TI CC3220二进制文件的 Ghidra 进行过一些研究。

    1月