This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:修改 INI 文件以用于监管域

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1345551/wl1837mod-modifying-ini-file-for-regulatory-domain

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件: WL1837

WL1837MOD 用于新设计、因此必须更新域法规信息。 客户使用 Python 脚本进行更改(https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sforshee/wireless-regdb.git)。 是否建议采用此流程? 此脚本是否经过 TI 的审查?  

其他问题:

  1. 该脚本包括一组5GHz 通道、并不包括所有5GHz 通道。  硬件是否支持所有5GHz 通道、是否应该更新脚本以处理这些通道?
  2. Db.txt 具有跨越多个频段(5495–6425)的 TR 条目。  TI 硬件的脚本应该如何处理该问题?
  3. db.txt 中的格式/信息是否有任何应由脚本处理的更改?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我对这个问题有点困惑。 您的客户是否正在尝试更新 INI 文件或稳压器数据库? 一般而言,除非需要更新,否则不建议修改监管数据库。 您提及的链接应包含最新的监管数据库、并且可以直接在不进行修改的情况下拉取。  

    但是、INI 文件特定于 Wl1837器件 、将改变射频性能。 您能否澄清一下您的客户的意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这一更改只是针对监管数据库、但我确认一下。 您已经回答了我的大部分问题、我将在听到客户的反馈后立即关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来的问题是为什么 脚本中没有涉及到一些5GHz 通道。 这是我在第一篇文章中的第一个问题。 您能分享对此的任何评论吗?