This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:cc3135闪存嵌入式编程(升级)示例

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1348806/cc3135-cc3135-flash-embedded-programming-upgrade-example

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC31XXEMUBOOSTCC3120
我们希望 CC3135的固件可以通过蓝牙保存到本地闪存中。 MCU 随后通过 UART 与 CC3135通信,并使用 SWPA231.pdf (CC313x 和 CC323x SimpleLink  Wi-FiRegistered嵌入式编程)中提到的协议将固件编程到 CC3135的闪存中。
这里的关键在于 MCU 读取本地 CC3135固件并使用 UART 为多个 CC3135执行编程。 此功能与 UNIFLASH 通过 CC31XXEMUBOOST 升级 CC3135类似。 TI 是否提供了此功能的现成示例? 这将极大地加速我们的开发过程。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 CC3135/CC3235不存在这样的示例。 但您可以查看 用于 CC3120、CC3220且包含 Python 代码的嵌入式编程。 我认为该代码并不是完全兼容的 CC3135、但有益于产生灵感。

    Uniflash 图像创建代码也是在 Python 编写的。 我希望我不需要多说...

    为什么不使用 SL_FsProgram() API? 对于 CC31xx 器件而言、这种方法要容易得多。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢