This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:通过移动电话应用由 BLE 而不是 WiFi 进行物联网引导

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1348211/cc3301-iot-onboarding-by-ble-instead-of-wifi-with-mobile-phone-app

器件型号:CC3301

大家好、

与 CC3301有关的一个问题是、CC3301是否可以使用移动电话应用通过 BLE 而不是 WiFi 进行物联网引导? 这将有助于节省设置时间。

请告知。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过这样做,WIFI MAC 地址和设置密码可以通过 BLE 移动电话应用发送到物联网设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    感谢您与我们联系! 您刚才提到的似乎是配置、配置过程就是在本例中通过 BLE 将 Wi-Fi 站点连接到 Wi-Fi 网络。

    如果您要查找的是 CC33xx Linux 用户指南、请参阅 CC33xx SDK 文档下的 CC33xx Linux 用户指南。 在 Linux 用户指南中、请转到 Software Examples > BLE Fundamentals > Demos > Wi-Fi Provisioning Over BLE。 在这里、您可以找到有关如何通过 BLE 执行配置的步骤。

    此致!
    科林讷