This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:缺少适用于 Mac OS 的 SimpleLink™︎ CC32xx SDK 7.10.00.13。

Guru**** 2611865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1347690/launchcc3235mod-simplelink-cc32xx-sdk-7-10-00-13-for-mac-os-is-missing

器件型号:LAUNCHCC3235MOD

下载列表中似乎缺少 SDK 的 Mac OS 版本。  第6版有一个 Mac 版本,而第7版的发行说明说 Mac OS X 是受支持的操作系统。

拥有 Mac OS 版本将有助于我们的开发。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来看看。

    我将在安装程序可用时在此处更新。