This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:cc3235modsf 我对 AT 命令有疑问。

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1347130/cc3235modsf-cc3235modsf-i-have-a-question-about-the-at-command

器件型号:CC3235MODSF

您好!
我对 AT 指令有疑问。

测试示例]


[SSID]安全公共 Wi-Fi
[BSSID] 0x6:0xA:0xDE:0x15:0x20:0x6d
[安全类型] WPA_ENT
[安全密钥] wifi
[SecurityExtUser] WiFi
[SecurityExtAnonUser] wifi
[SecurityExtEapMethod]PEAP0_MSCHAPv2

输入 AT 命令:


AT+WlanConnect=公共
WiFi 安全、0x6:0xA:0xDE:0x15:0x20:0x6d、wpa_ENT、wifi、wifi、wifi、PEAP0_MSCHAPv2

确定

+eventwlan:断开、公共 WiFi 安全、0x6:0xA:0xde:0x15:0x20:0x6d、209

+eventwlan:断开、公共 WiFi 安全、0x6.0xa:0xde:0x15:0x20:0x6d、1

请告知我们您的以下问题是什么

此外、请检查 CC3235MODSF 是否支持 WPA2_ENT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    209表示 SL_WLAN_DISCONNECT_MISSINK_CERT (请参阅 wlan.h 中的)。
    您应该在 cc32xx 文件系统中包含服务器 root ca 证书("/sys/cert/ca.der -请参阅 编程人员指南中的第4.6.2章)。
    但请注意、这只能解决当前问题。
    不建议将 CC3235用于企业连接、因为它仅支持现已过时的 TLS1.0。 由于修补资源有限(CC3235是 ROM 器件)、无法根据需要升级器件以支持 TLS1.2 (限制仅限于 企业连接。 安全套接字连接不支持 TLS1.2)。