This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:以固定频率发送/接收数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1347051/cc3235mods-send-receive-data-for-fixed-frequency

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235S

您好!

我们需要对定制的电路板(2.4GHz 和5GHz)进行 FCC 认证。 现在他们要进行固定频率测试。

您是否有任何以固定频率持续发送或接收数据的示例应用程序?

是否有任何简单链接库 API 命令可用于设置频率?

此致、

圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    对于此类任务、您可以使用 无线电工具(CC3XXXRADIOTEST)。 无线电工具包含可使用 Uniflash 通过 UART 上传到 CC3235MOD 的应用。 应用可通过 UART 从 PC GUI 应用进行控制。

    如果此类用例不适合您的用途、您可以在代码中实现无线电工具中的某些功能。 有关更多详细信息、请参阅无线电工具安装目录(函数 RadioStartTX ()等)内的文件\Source Files\Source Projects\radiotool_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs\radiotool.c/.h。

    1月