This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:芯片应用问题

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1345206/cc3135-application-issues-of-chips

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您能否为 CC3135提供非信令强制传输和强制接收指令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要让 CC3135收发以进行射频评估和测试的指令 ?   我建议您下载 SimpleLink Wi-FiRegistered无线电测试工具  (也称为 RadioTool) https://www.ti.com/tool/CC3XXXRADIOTEST 并参阅 SimpleLink Wi-Fi CC3x20、CC3x3x 无线电工具用户指南。   

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否只有一种方法可以使用无线电工具? 是否有其他方式可供选择、是否有任何命令方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在测试过程中发现、CC3135作为连接到 AP 的 STA 无法被扫描或连接到某些 AP。 下面是我们执行的一些比较测试和捕获的空端口消息。 请让 TI 同事帮忙检查 AP 无法连接的原因。 这里我有一个适用于空数据包的数据包捕获环境、如有必要、可以进行远程调试
    1.使用 Android PDA 生成无法连接的 AP。 使用扫描工具获取的 AP 详细信息已保存到 issue.ap_info.text 中。
    2.此 AP 可以在2.4G 或5G 网络之间进行选择(既不能扫描也不能连接频段),无法选择信道或带宽。
    3. AP 信号良好,并且在屏蔽室中进行了测试。 但没有任何改善。
    4.您可以通过手机或计算机搜索并连接到该 AP
    5. CC3135使用 Uniflash 的默认固件。
    6.未设置通道掩码和信号滤波。 检查国家/地区代码和渠道是否无限制。
    7、使用手机生成热点、CC3135可以正常搜索和连接。
    8.使用路由器,将其设置为与问题 AP 相同的通道、加密方法、SSID、密码和带宽。 CC3135可以正常连接
    9.使用工具抓取 WLAN 空数据包。 附件 normal.pcap 是一个数据包捕获文件、用于在手机上生成热点并正常连接 CC3135
    CC3135的 MAC 为68:E7:4A:F6:1D:70、移动热点的 MAC 为52:38:74:D4:88:49。 SSID 为 XRH
    10.附件问题.pcap 是由 PDA 生成的数据包捕获文件、显示 CC3135无法正确连接、计算机可以正常连接
    CC3135的 MAC 为68:E7:4A:F6:1d:70、计算机的 MAC 为94:E6:F7:40:EF:16。 问题 AP 的 MAC 为1a:19:22:79:f1:6a、SSID 为 xixi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否共享了 pcap 文件?