This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:看不到 BTLE

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1345556/wl1837mod-not-seeing-btle

器件型号:WL1837MOD

您好!  

客户已遵循此主题、但在 UART 上没有 BT_EN 线路高电平或流量:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1305715/sk-am62-dts-file-relevent

WiFi 正在通话、本指南在故障排除问题方面非常有用:

https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf

是否有类似的 BTLE 指南?  是否有任何关于启动启用 BTLE 的命令建议?  

BTLE 运行是否需要32kHz 时钟?

以下是 我们在日志文件上看到的内容:

[6.739024]  蓝牙:核心版本2.22
[6.756560]  蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[  6.763093]蓝牙:已初始化 HCI 套接字层
[6.772837]  蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[6.778079]  蓝牙:已初始化 SCO 套接字层

谢谢!

布莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    Yaru Zhang 说:
    是否有类似的 BTLE 指南?  是否有任何关于启动启用 BTLE 的命令建议?  [/报价]

    否、我们没有类似的 BT 指南。 `hciconfig -a`中是否显示有任何内容?

    [quote userid="62892" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1345556/wl1837mod-not-seeing-btle 是否是 BTLE 运行所需的32kHz 时钟?

    让我来检查一下、然后给您回复。  

    您能否说明一下此处使用的电路板? 它是自定义设计和/或基于任何 TI SK/EVM 设计吗? 如果是定制设计、客户是否可以分享 DTS 以供审查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    它是客户提出的定制电路板。  它以 SK 为基础。

    我们将离线通过电子邮件向您发送 DTS 和原理图。

    感谢您的帮助!

    布莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:  

    其他信息:

    我在启动时看到此消息:

    [  1.174923] omap8250 2810000.serial: PM 域 PD:152将不会关闭
    [  1.182440] 2810000.serial: ttyS4在 MMIO 0x2810000 (IRQ = 240、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
    [  1.200294] omap8250 2810000.serial:无法使用601000.GPIO 创建设备链接(0x180)  

    这是在 UART1上完成的、我正尝试将 UART 用于连接到 WiLink 模块的 HCI。

    此致、  

    布莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    感谢您通过电子邮件分享 DTS/原理图。 目前我唯一看到的是、BT EN 引脚当前是输入、它应该是输出。

    MAIN_BT_en_PINS_DEFAULT:MAIN-bt-en-default-pins{
          PINCCTRL-SINGLE、PINS =<
             AM62X_IOPAD (0x019c、PIN_OUTPUT、7)/*(B18) McASP0_AXR1.GPIO1_9 */
          >;
       };

    我不确定这是否能解决客户的问题、因此如果客户能够提供完整的内核启动日志、在纠正此问题后将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    很好的工作,发现了针脚的错误方向!  这是一个问题,但不是问题。  遗憾的是,我们仍然有问题。  "牙痛"是我无意中点击了"这解决了我的问题"按钮、但问题仍然存在。

    他不知道如何为您提供完整的内核启动日志。  这是一个简单的人告诉我/他怎么做,或者我应该做一些谷歌工作?

    当然、这可能会等到星期一。

    祝您周末愉快!

    此致、Blake