This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:RSSI 值错误

Guru**** 2770835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1345847/cc3230sf-getting-wrong-rssi-value

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

SDK 版本7:

我已经使用 network_terminal 项目中的 TI 示例读取 RSSI 值和下面的代码、两个代码都返回相同的值=-55

SlWlanGetRxStatResponse_t RxStatResponse;

if (APP_SUCCESS == sl_WlanRxStatGet (&RxStatResponse,0))
{
  内部 RSSI = RxStatResponse。 AvarageDataCtrlRssi);

您能为我们介绍一下我在这里遗漏的内容吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    值-55dBm 有什么问题? 这听起来是一个合理的价值。

    您调用 API sl_WlanRxStatGet ()的频率如何? 您的模式是什么(STA、AP)? 您的设备中包含什么 ServicePack? 您是否可以尝试使用 AvarageMgMntRssi 而不是 AvarageDataCtrlRssi? 这是您自己的硬件或 LaunchPad? 您能使用 CC3235SF LP 进行测试吗?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasun:

    您能否就希望此示例产生的 RSSI 值提供更多详细信息?

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值不一致、从-55切换至-90、并保持在-90。 我已经检查了接入点、它解决了问题。 抱歉、似乎我们遇到了路由器问题。 奇怪的是、我有一个板在工作、另一个板在切换信号。