This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:CC3235MODS AT 命令编程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, CC3235S, CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1340564/cc3235mods-cc3235mods-at-command-programing

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件: CC3235S

您好!

我们正在审查如何使用 CC3235MODS 模块设计产品。


CC3235MODS 模块是否可以在无需编程的情况下从外部 MCU 直接使用 UART 在 Command 下运行?

或者 CC3235MODS 模块是否有编程工作以便从外部 MCU 使用 AT Command?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了能够通过 AT 命令控制 CC3332MOD、您需要将 CC32xx SDK (\examples\rtos\CC3235S_LAUNCHXL\demos\AT_COMMANDS\)中的 AT_COMMAND 示例上传到模块内的 SPI 闪存中。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    如果需要上载 SPI 闪存才能使用 AT 命令、我是否使用具有内置 EXT-Flash 存储器的 CC3235MODSF 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    CC3235MODSF 已在模块内部包含4MB 闪存。 此闪存用于上传您的代码映像。 此代码可以是您的代码或任何 SDK 示例、包括 AT 命令示例。 如果要使用 CC32xx SDK 中的 AT 命令示例、则无需使用另一个外部 SPI 闪存。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、
    感谢你的帮助。

    我们使用 Unflash 应用程序将 S/W 下载到 CC3235MODSF 模块中、AT 指令可以正常运行。

    顺便说一下、我尝试使用 wpa_Enterprise、但有一个问题。 我通常使用 AT 命令对其进行设置、但它不起作用、我应该注意什么吗?

    是否可以通过将 WPA2_Enterprise 设置为 AT 命令来使用 CC3235MODSF 模块?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我不确定在 AT 命令示例中实施 EAP 安全的效果如何。 但根据 swru534它应该工作.

    但是、如果您为 EAP 安全功能选择了 CC2335、那么您可能应该重新考虑选择器件。 CC32xx 器件仅支持 EAP 安全 TLS 1.0。 这导致 CC32xx 在 EAP WiFi 网络中不工作、这是 TLS 1.2所必需的。 这是当今大多数 WiFi EAP 网络。 因为许多公司都制定了不允许在任何地方使用 TLS 1.0的政策。 TI 不希望将用于 EAP 安全的 TLS 1.2添加到 CC32xx 器件中。

    如果您需要包含 AT 命令和无问题 EAP WiFi 支持的器件、则应查看 TI 以外的其他供应商。 如果 AT 命令支持不是很重要、并且您拥有 Linux 主机器件、或者您拥有用于主机处 TCP/IP 和 TLS 堆栈的足够资源、则可以尝试CC3300CC3301或 WiLink 8器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:
    我对 cc3235MODSF 的 AT 命令有疑问。

    WiFi 频率:5GHz
    WiFi 验证方法
    -验证协议:802.1X 验证
    -链接方法:WPA2企业
    -验证方法:EAP-PEAP MSCHAPv2
    -加密:AES WPA2
    -加密方法:CCMP -加密
    算法:AES -
    密码位:128位 

    必须连接到满足上述条件的 AP。
    您能告诉我本示例中所需的 AT 命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法准确描述您需要设置的命令。 我从未使用命令演示。 有关 AT 命令的说明、请参阅SWRU534

    请注意、EAP 模式可能需要 MSCHAPv2将 CA 文件上传到文件系统中。 您需要从 RDIUS 服务器管理员处获取此文件。 确保您的 RADIUS 服务器也允许 TLS 1.0。 例如、FreeRadisu 默认禁用 TLS 1.0。

    1月