This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:BLE (管理连接)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1344982/cc3301-ble-managing-connections

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件: SK-AM62

您能向我们介绍一下通常如何 使用 CC3301和 BLE 实现连接管理的任何资源吗?

我们正在通过物联网(边缘计算)设备设计 CC3301、但作为 POC、到目前为止我们无法 连接 到 BLE 条形码扫描仪。  

我们应该使用 通用访问配置文件吗?  在这种情况下、CC3301 (我们的物联网器件)将扮演中心角色、条形码扫描仪是外设吗?

或者、从协议的角度来看、我们是否还有其他需要考虑的问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramon、

    CC3301不负责 GAP、因为此配置文件是 bt 堆栈的一部分。

    GAP 负责管理 BLE 设备之间的连接。 但是 、蓝牙堆栈提供 API 和回调来控制这些连接。 您的主机使用什么堆栈? 是基于 Linux 还是 MCU?

    对于 Linux、我们提供 BlueZ 支持、并在 Linux SDK 中实现了一些 BLE 基础。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 Linux (在我们的产品中)、目前我们正与 SK-AM62开发板以及  M2-CC3301 EVM 配合使用。 那么、只有 CC3301之外的 BLE 文档是通过 BlueZ 协议栈完成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对、您对差距有具体问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 我认为我们对需要做什么有了更好的了解。 我们的部分问题是、扫描仪测试被 指定 为 BLE ...但事实并非如此!