This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:CC3300 SDIO 是否需要上拉电阻器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1345282/cc3300-are-pull-ups-resistors-needed-for-cc3300-sdio

器件型号:cc3300

您好、尊敬的专家:

我使用 AM6231 sdio2 (mmc2)连接到 CC3300 SDIO。

SDIO 接口是否需要上拉电阻器?

建议的 PU  电阻器值是多少?

非常感谢

吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gibbs,

    是的、SDIO 线路应上拉、大约10k Ω 就足够了。 请注意、如果您在设计中使用双向电平转换器、它们通常具有内部上拉电阻、这意味着您不需要额外的上拉电阻。  

    在任何情况下、请参考 《CC33xx 硬件集成指南》 以获取更多信息。

    此致、

    乔纳森