This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:支持蓝牙 SPP 还是 HCI 键盘?

Guru**** 2538980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1343320/cc3301-is-bluetooth-spp-or-hci-keyboard-supported

器件型号:CC3301

大家好!

据我所知、CC3301是一款 BLE 器件、BLE 不支持蓝牙串行端口配置文件(SPP)。 即使如此、问 SPP 是否 受此部件支持也没有什么坏处。

如果不是、CC33xx 系列中是否有任何器件支持(或将支持) SPP 配置文件?

如果 SPP 是一个不可用的、我可以通过使用 HID 键盘配置文件来解决限制问题。 这在 CC3301上可以实现吗?

如果不可用、CC33xx 范围内是否有任何器件可用于此用途?

感谢您的帮助!

António

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio:

    关于 SPP、您是正确的、因为器件是仅 LE 器件、不支持 SPP 等任何 BREDR 配置文件。

    CC3301是一款收发器、具有完整的 btsig 控制器支持、但是、配置文件取决于所使用的蓝牙堆栈、而不是控制器上的。 这意味着您可以将任何具有所需配置文件的 bt 堆栈与 CC3301一起使用。 BT 堆栈位于主机而不是控制器的顶部。 对于我们的 SDK、我们将提供使用灵活蓝牙堆栈的样片。

    https://mynewt.apache.org/latest/network/#

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    感谢您的答复。

    与此同时、我们发现、我们尝试连接的器件确实是在尝试使用 BT 经典无线电进行配对、因此、在当前的运行模式下、CC3301看不到这种配对。

    由于对蓝牙堆栈的更高层相对陌生、我不知道 BLE 和 HID 或 SPP 经典配置文件之间的兼容性矩阵是什么。 它们在 CC3301上不起作用。

    我开始知道有和 HID-over-GATT 配置文件(https://www.bluetooth.com/specifications/specs/hid-over-gatt-profile-1-0/)、并且我确信如果我们的器件支持、这会起作用(这是与器件供应商的持续讨论)。

    感谢您的帮助、

    António