This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:cc3235MOD

Guru**** 2924240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3200, LAUNCHCC3235MOD, UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1344379/launchcc3235mod-cc3235mod

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、SysConfig、 CCStudio、CC3200

我有3个 LaunchCC3235MOD、使用该模块几天后连接出现问题。

错误:  CS_DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。

我找到了一篇文章、内容是"需要通过 Uniflash 或 SysConfig image creator 通过 UART 将器件切换到开发模式"、但当我检查 SysConfig 时、芯片已经处于开发模式。

我可以做些什么来恢复此模块?

谢谢。

查理

环境:

CCStudio 12.6.0.00008  

SimpleLink CC3200 SDK 7.10.00.13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    请使用 Uniflash 检查器件是否处于开发模式。 如果是、请检查您的 SOP 模式以及 JTAG 跳线是否在 LP 上连接。 最后一步、请尝试使用 Uniflash 上传空白图像(可能已在代码中将 JTAG 引脚重新配置为替代功能)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、感谢您的快速回复。

    我已签入 Uniflash、单元处于开发模式。 这些器件处于其默认的"TI 开箱即用"状态。 我将尝试上传空白映像、但我只使用了 SimpleLink 安装中的演示代码、因此未执行任何自定义代码。

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "开箱即用状态"、这意味着自收到 TI 通知后、电路板跳线尚未更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、我需要自行更正:我没有在 Uniflash 中检查器件是否处于开发模式、而是签入了 CCS。

    我已签入 Uniflash、无法看到如何在开发模式和生产模式之间切换。 我已阅读手册、其中讨论了如何使用这两种模式、但未讨论如何更改 Uniflash 中的模式。  我从手册中知道 Uniflash 必须处于高级模式、但看不出模式的设置位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎还有另一种适用于 Simplelink 器件的 Uniflash 工具(UniFlash CC3x20、CC3x3x SimpleLink Wi-FiRegistered以及 Internet-on-a chip 解决方案 ImageCreator 和编程工具)

    您知道我可以从何处下载此内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 软件您可以从TI 站点下载。 最新版本8.6就可以了。 您可以在设备状态窗口中查看您的设备的状态、如下所示:

    有关更多详细信息、请参阅UniflashSimpleLink Academy 指南

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、您发送的链接是 SimpleLink 的 Uniflash。 我离开了她的房间。 我下载的另一个 Uniflash 不具有您指定的功能! 感谢链接。 我能够将板编程恢复为出厂默认设置、现在它连接到 CCS 中。 谢谢!!!