This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:TI 演示板(CC31XXEMUBOOST+BOOSTXL-CC3135) SRRC 认证自适应性测试

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, BOOSTXL-CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1344133/cc3135mod-ti-demo-board-cc31xxemuboost-boostxl-cc3135-srrc-certification-adaptivity-test

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CC3135、CC31XXEMUBOOST

TI 团队、

我们使用 TI 演示板(CC31XXEMUBOOST+BOOSTXL-CC3135)进行自适应性 测试、并使用 TI 的软件无线电工具。

第一点需要澄清的是 、我们只是允许 BOOSTXL-CC3135在没有合作伙伴器件的情况下传输数据、因此它不符合 SRRC 的测试要求。

我们的目标是验证 BOOSTXL-CC3135的 WIFI 干扰检测功能是否有效、并将其用作比较测试。

为什么使用无线电工具、TI 演示板能够成功通过自适应测试、频率为5180MHz?  但在5240MHZ、5260MHZ 和5320MHZ 时失败?

测试环境如下所示:

5180MHZ 测试结果 见下方:

5240MHZ 测试结果 见下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宋

    无线电工具 GUI 不能用于自适应性、因此我不确定此处测试的内容、但可能是观察失败的原因。 要运行自适应性测试、该模块需要将主机连接配置为 STA 模式并连接到 AP。 完成此操作后、即可使用 Iperf 等工具来生成 UDP 流量。 需要引入干扰信号以测试信道接入机制。