This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:物联网集线器应用

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1338549/cc3301-iot-hub-application

器件型号:CC3301

大家好、

我有一个客户有兴趣使用适用于物联网集线器应用的 CC3301。 以下是我的查询:

1. CC3301可以连接多少台设备? 或者是否有与此相关的文档?

2.我试图找到产品页面,但似乎无法找到该部件的可用认证,我可以在哪里找到它?

3. 我们有没有关于(TWT)功耗的测试报告?

4.我们是否有适用于 CC3301参考设计的移动应用?

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  

    感谢您的联系!

    1.当 CC3301处于 AP 模式时、可以连接到它的器件数量取决于是否启用了 QoS。 启用后、 可以一次连接4个器件、如果禁用、可以一次连接16个器件。 有关详细信息、请参阅 WLAN 特性指南: https://www.ti.com/lit/ug/swru616a/swru616a.pdf?WLAN=1710875068118中的第4.2和2.5节 ts

    2.这是产品页面: https://www.ti.com/product/CC3301 、我请另外一位工程师来解答认证方面的问题。

    3. WT 不是 CC3301当前支持的功能。

    4.你能解释你的问题吗? 您是指用于连接 CC3301的移动操作吗? 详细介绍参考设计的文档?

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

    此致!
    科林讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、认真、

    对于问题2、您需要确切的认证是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我相信这是国家/地区认证。 或者、您能告诉我、我们有哪种类型的认证?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、

    我们已经对此产品进行了 Wifi Alliance 和 BT Sig 认证、但客户不需要这些认证。