主题中讨论的其他器件:CC3235SF、CC3235S
在我们设计自己的板载硬件之前、我正在尝试了解此部件上的文件系统有哪些可能。
闪存为: 内部1MB 代码空间以及4MB SPI 连接的器件或4MB FLASH_SPI 连接的器件。
对于1MB 内部闪存、我们将照常存储我们的应用程序代码。
我们需要一个读/写文件系统、而其他两个系统都可以。
问题是:FAT_FS 可以位于其他两种用于运行时的串行闪存连接(SPI)方法中的任何一种
文件的读取和写入。 用于外部引导代码加载的专用 FLASH_SPI 行我的问题是:
我们可以将其中的一个很大部分作为 FAT_FS 进行读取/写入吗?
当然、可以在 Pin 配置工具中分配标准 SPI 引脚。我相信、对于
文件系统。 我不想使用这些引脚、因为我们的板引脚较短、使用 FLASH_SPI 表示 R/W 文件。
会更好。 我们不需要 SD 卡类型的接口。
还有什么可能、我看过500多个论坛条目、但却没有真正看到任何明确的快速答案?