大家好、
这些内容来自客户:
当前使用环境是2个 AP、具有4个 STA、反复切换到网络、AP 切换到 TCP 服务器、STA 切换到 TCP 客户端。 当四个 STA 同时连接到 AP 1时、连接到 AP 1的 TCP 服务器、然后断开所有 STA 连接并连接到 AP 2的 TCP 服务器。 重复此操作会导致 STA 无法从 AP 获取 IP 地址、而重新启动 STA 仍无法获取 IP 地址、但主机未显示状态打印。 不知道哪个链路错误、如何从 AP 端获取此异常并进行处理。
和 debugMsg 处于打开状态、在 AP 端不打印异常信息、客户端无法在 STA 端连接:-114或 SL 断开原因200、然后通过对
void SimpleLinkNetAppEventHandler (SlNetAppEvent_t *pNetAppEvent)开关(pNetAppEvent->ID)进入默认值。 然后还通过指针 pNetAppEvent->Data 获取 IP 地址。 一 AcquiredV4
谢谢和最好的问候,
约兰德