This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:MQTTv5兼容性/配置。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1341828/cc3235sf-mqttv5-compatibility-configuration

器件型号:CC3235SF

您好!
我目前在 TI LAUNCHXL-CC3235SF 开发套件上使用 SDK:simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08。 它是否支持 MQTTv5? 如果不是、请查看在我当前开发套件上启用 MQTTv5配置的步骤。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI MQTT 库支持 MQTT 版本3.1和3.1.1。 它不支持 MQTT 5.0。 如果需要支持 MQTT 5.0、则需要根据 MQTT 5.0标准修改此库。 其他选项是使用支持版本5.0的第三方 MQTT 库。

    BTW ... SDK 5.30是两年多了。 建议使用最新的 SDK 版本进行开发。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JST 不希望 MQTT 堆栈被更新。 建议使用较新的 SDK 进行错误修复。

    MQTT 堆栈仍在 V3.1上、我不知道有更新计划。

    正如 Jan 所说、如果这对您来说很关键、您可以使用一个位于 Simplelink 插槽之上的外部 MQTT 堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的建议。 但是、您能建议我如何在前面查询中提到的同一 SDK 上的 simplelink 套接字上使用第三方 MQTT5堆栈、因为我可能无法使用最新的 TI SDK 进行开发吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MQTT 库需要有一些套接字接口(例如 BSD)套接字。 您需要将该套接字接口与 CC32xx SlNet 或 sl_ API 调用集成。 这由您决定。

    我无法为合适的 MQTT 5库提供建议。 我查看了 LwIP 和 NETX DUO、两个都使用 MQTT 3.1。

    1月