This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:连接到 CC3235S 自定义电路板问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1342030/cc3235s-connecting-to-the-cc3235s-custom-board-issue

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好!

我已根据 CC3235S 设计了定制电路板(复制产品说明书中提供的设计)。 它已正确加电、我可以在 DCDC ANA 和 DIG 输出上看到1.9和1.2伏电压。

根据文档的建议、SOP 引脚配置为010。

在尝试通过串行端口连接到 Uni 闪存中的器件时、只会继续返回"超时"错误。  我还尝试了不同的 SOP 配置。  

Re 编程器、我使用 Launch-CC3235S 板对 MCU 进行编程; LaunchT-CC3235S 接头中的 RX、TX 和 RST 引脚连接到定制板。 我们已仔细检查连接。

是否对潜在问题有任何提示或对故障查找有任何建议?

任何帮助都是真的感激.