This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:数据表中未提供其他特性?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1341603/cc3235modas-additional-features-not-in-the-datasheet

器件型号:CC3235MODAS
主题中讨论的其他器件: CC3301

您好!

我们很好奇、尽管 CC3235MODAS 器件的数据表中没有提供了我们所寻找的某些特性。  其中包括:

- WPA3 PSK

-无法漫游阈值和快速切换

- FIPS 140-2

- 802.11 ac、ar 和/或 ax

-802.11k

-802.11r

-支持多个 SSID 并在其之间漫游

-通过固件输入代理信息的能力

-能够通过配置设置 IP、子网掩码等

谢谢。

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 参阅 编程人员指南 、其中包括通过 Service Pack 添加的功能。

    -支持 WPA3。

    - FIPS 仍处于140-2

    - 802,11 AC/轴不受 CC3235支持(11ax 受 CC3301支持)

    -支持11k 和11r 的某些功能-请参阅不同的漫游配置(在 程序员指南的第4章)  

    -支持静态 IP 设置

    (标明您对于代理信息的含义)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢您的答复。  我正在尝试找出代理问题的含义。  是否可以确定是否将添加 FIPS 140-2 3支持?

    此外、如何联系销售组织中的某个人?  我的客户希望了解产品的使用寿命、希望产品可用5到10年。

    再次感谢、

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有更新到 FIPS 140-3的计划。

    如前所述、如果客户需要 AX 和更长寿命、并可能考虑新的 CC3301 (但当前未计划 FIPS)。

    有关联系方式、请访问 https://www.ti.com/info/customer-support.html。