This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:通过10引脚调试连接器实现的 LP-XDS110 + CC3301

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC3301, LP-XDS110, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1322749/cc3301-lp-xds110-cc3301-via-10-pin-debug-connector

器件型号:CC3301
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110

尊敬的 TI 专家:

我的 EVK 设置包括 BP-CC3301 (版本 E3)和 LP-XDS110。 通过20引脚 B 转 B 连接器连接这些器件时、我能够使用 SimpleLink Wi-Fi 工具箱(2.0.11-SWT)无线电工具加载默认容器并运行例如 WiFi TX 测试命令。



但是、如果我仅使用10引脚调试连接器(焊接到 BP-CC3301的 J10)来连接这些电路板、我会收到错误消息"Fail to Detect PG Version"。



此外、如果我先使用20引脚连接器加载默认容器、然后连接10引脚连接器并分离20引脚连接器、则一切都能正常工作。 因此、10引脚连接器适用于提供测试命令、但不能用于加载固件。

我尝试使用此设置和10引脚连接器的原因是、我们计划在2周内构建我们自己的原型、并且我也想将 LP-XDS110用于我们自己的设计(为此、我们已经在设计中添加了10引脚调试连接器)。

您是否知道如何使此设置正常运行?

此致、
凯撒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    这是此 EVM 的用户指南、它应能帮助您正确地将其连接起来。 如果您在查看指南后仍有问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我已阅读过很多次用户指南、在此基础上、我的理解是应该还可以使用10引脚 JTAG 连接器。

    Br、

    凯撒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    您是否可以使用"加载自定义容器"选项并访问设备信息。 最好能看到读出的内容的屏幕截图。 如果您需要帮助、无线电工具指南中有一个部分包含以下内容:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    以下是我尝试加载自定义容器的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaisa:

    这看起来好像没有发生通信。 我注意到您的10引脚连接器不是键控的、您是否尝试过两个方向来查看它是否反向连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    是的、我已经测试了两个方向、我确信10引脚连接器处于正确的位置。 正如我在原始消息中所写的、在通过20引脚连接器首先加载默认容器后、10引脚连接器适用于测试命令:

    Unknown 说:
    此外、如果我先使用20引脚连接器加载默认容器、然后连接10引脚连接器并断开20引脚连接器、则一切都能正常工作。 因此、10引脚连接器可用于提供测试命令、但不能用于加载固件。

    您是否能够使其仅使用10引脚连接器工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaisa、

    是的、我在这方面没有任何问题。 这两个连接器在 BP-CC3301上共享相同的 SWD 布线、因此通信不应有任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    由于此设置已经开始工作、您能否分享有关连接、跳线等的详细信息? 此外、您能否确认您的电路板和主要组件版本与我的版本相同(如下所列)?

    • BP-CC33X1:
      • PCB:版本 E3
      • XCC3301:ENJA
    • LP-XDS110:
      • PCB:修订版 A
      • MSP432:修订版 B

    此外、电缆及其长度似乎会受到影响、因为我尝试在20引脚连接器之间添加一根扁平电缆、最终结果与10引脚连接器的情况相同、这意味着容器负载不再工作。 但我最短的10引脚电缆是5cm、因此该电缆仍然存在问题真的很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaisa、

    我的电路板配置是默认的开箱即用型、我使用的是版本 E3、只要全部3个 LED 都亮起、您就具有正确的配置。 我实际上使用 LP-XDS110ET 板(修订版 B)进行 PC 连接。 我不支持该 EVM、但在理论上、它们对于 SWD 连接应该是相同的、但我无法肯定。 您是否偶尔有 ET 版本?  电缆类型和长度确实会影响数字信号的信号完整性、但 SWD 通常速度较慢、对此更具稳健性。 我跳过10英寸的电线用于通信,没有问题。 我使用的10引脚电缆也约为5cm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    否、我没有 ET 版本的 LP-XDS110。 这可能就是原因、但这意味着 LP-XDS110无法正常运行。 您是否有机会使用"常规"LP-XDS110进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaisa、

    是的、我可以与办公室周围的一些人核实、看看他们是否有一个可以帮助我进行快速测试的人员。 让我明天提供最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaisa、

    我能够倒钩 LP-XDS110的非 ET 版本-我仍然无法复制您看到的问题。 加载 FW 时、您是否偶尔看到橙色 LED 闪烁? 接下来的调试步骤需要使用我们的 Logger 工具-您可以在 Wifi 工具箱和用户指南中找到该工具以了解如何使用它。 这将为我们提供有关 FW 日志的更多信息、并可能帮助我们找到罪魁祸首。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    周一订购了 LP-XDS110ET、刚刚收到、但效果不好。 通过20引脚连接器加载固件时、MSP432旁边的 LP-XDS110 (ET)上的红色/橙色 LED 闪烁。 尝试使用10引脚连接器时、LED 仅闪烁两次、但随后熄灭。 BP-CC33x1上的 LED 没有闪烁。

    我设法在按照您的建议加载默认容器时捕获日志。 请参阅随附的日志文件、其中包含20引脚连接器(已成功加载固件)和10引脚连接器(未加载固件)。 有什么能帮助您了解这里的问题是什么吗?

    e2e.ti.com/.../stream_5F00_10_2D00_pin-connector.csv

    e2e.ti.com/.../stream_5F00_20_2D00_pin-connector.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaisa、

    我查看了固件日志、主要只是强调了与数据损坏相关的问题。 我无法看到信号完整性如何导致这种情况、但这是唯一的解释、因为 BP 可以正常工作、您也可以通过10引脚发送简单的无线电命令。 固件加载过程确实需要更快的时钟速度才能使该过程更快-这可能是根本原因。

    对于您的原型设计、我建议在这些 SWD 信号上为串联电阻器和电容器添加放置焊盘以连接到 GND。 这将允许您添加滤波、以备特定硬件需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我们有自己的原型、其中10引脚 LP-XDS110连接器可以正常工作! 因此、我现在非常困惑、为什么 LP-XDS110比与 TI 的 BP-CC33X1更适合我们自己的设计。

    固件加载过程需要更快的 clk 速度才能使过程更快-这可能是根本原因。

    您能打开一下您指的时钟速度是什么吗? 我同意 FW 加载过程似乎非常缓慢、但我该如何改进? 不应该是因为我的 PC/笔记本电脑,因为我尝试过一台 PC 和两台不同的笔记本电脑,所有这些都应该是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaisa、

    您无法调整下载速度-如果需要更快的速度、我建议使用 SPI/SDIO 线路。  

    我们的 EVM 需要支持多种配置、这些配置可能会导致信号完整性降低-我希望您的设计能够更好、因为它更具体、可以更加小心地确保出色的信号完整性。 在任何情况下、我都很高兴您的原型能够为您效劳!