This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:CC3235S DCDC ANA 和 DIG 输出问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1341374/cc3235s-cc3235s-dcdc-ana-and-dig-outputs-issue

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好!

我已经为 CC3235S 处理器设计了一个定制板、复制了数据表中提供的具有相同元件值的原理图。 我在 Uniflash 中无法通过串行方式与电路板连接、问题似乎出在 电路板上不能在 DCDC_ANA 输出上提供预期的1.9伏、在 DCDC_DIG 输出上提供1.2伏。 而是在每次复位时、输出会随机变化、有时产生0伏、偶尔生成1.8伏和2.2伏(而不是预期的1.8伏和1.2伏)。  

对于此问题的潜在原因、如果有任何见解或建议、我将不胜感激。

此外、我很好奇  内置直流/直流开关转换器是否需要外部晶体。  

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 CC3235的内部直流/直流电源似乎正在崩溃。 您是否使用四层电路板?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是的、我使用的是四层电路板设计、堆叠为"信号"、"GND"、"电源"和"信号"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果围绕直流/直流转换器的 PCB 布局没有正确完成、您会看到一个典型问题。 通常在使用两层板时使用。 您似乎遇到了同样的问题。 更多详细信息、请参阅布局指南第4.2章

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jan

    我认为这很可能就是问题所在。 我们将根据提供的文档进一步探讨并重新设计布局。  
    将其标记为解决方案。 谢谢