This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:芯片应用问题

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1340393/cc3135-chip-application-issues

器件型号:CC3135

大家好、

我在调试 cc3135:时遇到了以下问题

我们使用 SOP0和 SOP1作为5Gwifi TX 和 RX 切换的控制引脚。

但在我们测试5GWIFI 时、我们发现当 MCU 与 CC3135保持通信时、SOP0和 SOP1的输出电平为92mv。

这种现象的原因是什么? 是否有任何尚未完成的配置? 如何解决这些问题

不过、当 MCU 和 CC3135之间的通信断开、PC 连接到 EMU 小型板、并且 EMU 小型板连接到 CC3135 (连接端口为 TX、RX、GND、NHIB、RTS、 CTS)中、SOP0和 SOP1的输出电平为3.3 V。

此致、

银河