This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:支持 IPv6和 AT 命令模式的 Wi-Fi 接入点

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, CC3300, CC3120MOD, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1340832/cc3120mod-wi-fi-access-point-with-ipv6-and-at-command-mode

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3120、CC3301 、CC3300

大家好、我正在寻找这样的组件:能够设置支持 IPv6的 Wi-Fi 接入点、在特定端口上允许一个或多个传入套接字连接、以及将套接字数据交换传递到主机 MCU。   

在这种情况下、组件将设置一个具有 DHCP 的 WiFi 热点、并允许至少一个客户端连接到网络。   然后、客户端将能够连接到 TCPIP 端口。   连接后、客户端在端口上发送的所有数据都将通过 UART (或 SPI)传递到主机 MCU、主机 MCU 发送的所有数据都将中继到客户端。

理想情况下、可使用 UART 和 AT 命令集来完成、但 SPI 是一个选项。

为 CC3120MOD 编写代码并不可取、但这一点毋庸置疑。

使用 CC3120MOD (或任何其他已知元件)是否可以实现此目的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • CC3120的 AP 模式不支持 IPv6。 IPv6仅在 STA (客户端模式)上受支持。 所有 CC31xx 和 CC32xx 器件(例如 CC3120、CC3220、CC3135、CC3235)都是如此。 AP 模式下仅支持 IPv4。
    • CC31xx 器件不支持 AT 命令。 它支持使用 sl_主机驱动程序通过 SPI 或 UART 进行连接。 如果要使用 AT 命令、则需要使用 CC3220、CC3235并在内部上传 AT 命令应用。 此应用会将 AT 命令"转换"为 sl_ API 调用。
    • 如果 AP 模式需要 IPv6、您可以关注其他器件、例如新的 CC3300、CC3301或更旧的 WiLink8器件。 请注意、此器件需要在主机 MCU 上使用更多资源。 它们通常专为主机处理器上的 Linux 而设计。

    1月