This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:芯片应用问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1340240/cc3135-application-issues-of-chips

器件型号:CC3135

在调试 CC3135时遇到以下问题。 您能帮我回答一下吗?

我们使用 SOP0和 SOP1作为控制引脚、用于在5Gwifi TX 和 RX 开关之间切换。

但是、在测试5GWIFI 时、我们发现当 MCU 与 CC3135进行通信时、SOP0和 SOP1的输出电平为92mv

不过、当 MCU 和 CC3135之间的通信断开时、PC 会连接到 EMU 板、而 EMU 板会连接到

CC3135 (具有 TX、RX、GND、NHIB、RTS、 CTS 端口)、SOP0和 SOP1的输出电平为3.3V。

请问这种现象的原因是什么? 是否有任何尚未完成的配置? 如何解决这些问题?