This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:WiFi SSID 和密码的附加配置选项

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1339259/launchcc3220modasf-additional-configuration-options-for-wifi-ssid-and-password

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好、TI!

我们目前正在使用 CC3220MODASF、除 WiFi SSID 和密码之外、还需要配置其他参数(云设备名称和密钥)。 您能为该设置推荐一种方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 CC3220上的文件系统来存储任何额外的数据。 请参阅网络处理器指南: https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf 的第8节 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到了 CC3220上的文件系统、它用于创建和保存必要的文件。 我的实际问题是、我们是否可以使用 WiFi 配置或其他方法来配置其他参数(如云参数)、以及通过 SimpleLink Starter Pro 等 Android 应用来配置 SSID 和密码等 WiFi 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noushadali:

    我想您要的是扩展 Wi-Fi 配置文件的功能、我们没有。 配置文件会保存在闪存中、因此写入文件将模仿相同的行为。 我不知道另一种选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否在 WiFi AP 模式下使用另一个 Android 应用来模拟 Simplelink Starter Pro 应用等传统的 WiFi 配置、配置我的云参数和 WiFi 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noushadali:

    是的、您可以使用 Android 应用程序、然后在两个设备之间建立 TCP 连接、并发送您想要的任何类型的数据。 执行此操作之前、两个设备必须已连接到同一网络上。 CC32XX 均可用于 AP 模式或通过云进行通信。