This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:器件启动时下载固件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1340152/cc3301-firmware-download-upon-device-startup

器件型号:CC3301

在阅读文档《CC33XXTm MCU 用户指南》(v1.20.00.00)时、我看到了"只要应用程序开启 Wi-Fi、CC33xx 主机驱动程序就会在 CC33XX 器件上安装固件"。

当我查看 MCU 主机驱动程序代码或 Linux 内核补丁中的代码时、我可以观察到这种行为。

我的问题是、每次器件启动时都必须将固件下载到 CC33XX 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhan:

    是的、必须在 NRESET 引脚的每个上升沿之后下载固件。 即、当器件处于复位状态时、cc33xx 的 RAM 被清除、因此需要重新下载固件。  

    因此、为了澄清这一点、固件未在每次启动时"刷写到器件中、而是直接下载到 RAM 中。